结果:找到"射频遥控器 红外遥控器",相关内容1000条
  • 微型遥控报警器
  • 微型遥控报警器用遥控器十厘米,可以让这个报警器响就可以支持充电,报警器重量不超过8克订做数量500
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 微型报警 发帖人:微型遥控报警器 发帖时间:2023-09-22 17:48:00
  • 求助帖,,晾衣架遥控器
  • 各位大佬,电动晾衣架是红外信号还是射频信号啊,射频信号有没有开源的板子啊~家里墙上的面板总是要拆下来装电池烦死了
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:x8ank 发帖时间:2023-02-25 11:27:00
  • 【遥控器开发基础教程1】开源编队无人机-GPIO(遥控器指示灯控制)
  • COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列GPIO(遥控器指示灯控制)图1一、GPIO简介GPIO(General-purposeinput/output),通用的输入输出的简称,单片机的引脚可以供使用者自由使用,可以配置为输出,也可以配置为输入。其中输出又可以是输出“高电平”或者“低电平”。在电子电路中“高电平”是电压高的状态,用逻辑来表示即为1,“低电平”是电压低的状态,用逻辑来表示即为0。STM32F103系列是意法半导体基于ARMCortexM3内核的32位单片机,遥控器上用的主核心是48脚的STM32F103C8T6,其片上的资源与飞控主板上的主核心STM32F103CBT6基本一致...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 GPIO 指示灯开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-22 14:17:00
  • CI24R12.4G低成本氛围灯解决方案
  • 氛围灯带是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。因为使用寿命长(一般正常寿命在8~10万小时),又非常节能和绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。在家装领域,氛围灯带无处不在,在玄关、在客厅、在餐厅、在厨房、在卧室、在楼梯、在走道等等,不仅可以打造出别样的装修风格,也给日常生活带来了很多的便利。LED灯带控制方式简单,通过不同的功能按键遥控、手机APP控制实现对LED灯带的操作。氛围灯方案使用CI24R1无线收发芯片,应用在灯带上和开关上,当按下指定的指令按钮后,无线模块将信号发射出去,灯带上收到信号后做出正确的指令,例如,调光、调色、...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2.4G NRF24L01P 氛围灯 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2022-05-20 14:29:00
  • 【开源XRC遥控器】4.1版本更新,资料开源
  • 欢迎加入XRC群详细了解所有得PCB硬件、原理图、固件、外壳文件都已经在群文件开源,喜欢得小伙伴可以自己尝试制作,成本不便宜哦,400左右吧,看个人实力。3.3更新,目前已经完成SD卡更新固件的OTA更新,使用Bootloader更新固件,方便快捷。介绍视频:论坛放不了链接,B站搜索:开源XRC遥控器-----------XRC遥控器--------------XRC遥控器是一款基于STM32F4平台的多功能开源遥控器,全中文界面,32物理通道,3.5寸真彩IPS电容触摸屏,支持CRSF协议,支持ELRS、黑羊、思翼高频头,支持Mavlink协议,内嵌简易MP地面站,支持无人机飞控调参,支持...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: STM32 开源 发帖人:Xuan辕 发帖时间:2022-03-13 19:24:00
  • IR非接触式开关
  • 设计缘由:现在的办公公共区域集中照明需要实现节能照明场景照明,需要投入较大的设备安装成本(工人工资,电线电缆,开关面板,管线等,高昂复杂的集中控制器),如果有一个经济型遥控开关实现非接触式控制,一方面减小了安装成本,另一方面可以多元化实现调控,更加便捷。主要对象:大型公共照明场景需求。工厂集成吊灯照明场景需求,高压离网并网开关模块。硬件需求:国产MCUJFZM8P150TSL(1K*14BITOTP型)松乐小型继电器薄膜遥控器组件软件支持:C//软件说明//采用JFZM8P150TSL8BIT系列芯片的红外开关开源接收控制程序//设计:何工//公司:上海钜富照明有限公司//日期:202108...
  • 所属专栏: 免费方案验证板 标签: 验证 发帖人:上海钜富物联网 发帖时间:2021-09-12 16:24:00
  • 摇控飞机,电动车,摩托车防盗器,手电筒,等单片机开发
  • 摇控飞机,电动车,摩托车防盗器,手电筒,等单片机开发我公司是一家集方案开发与IC销售于一体的高科技企业。有经验丰富,实力雄厚的研发团队,高品质售后服务的业务精英。可依客户需求为客户提供方案开发与IC供应。 技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒THX-001遥控器系列方案开发,如:学习型遥控器、多合一遥控器、空调遥控器、万用遥控器等THX-003充电器系列方案开发,如:手机应急充电器、多功能充电器、手电筒充电器等THX-004LED闪灯系列方案开发,如:声控舞台灯、礼品类闪灯、触摸调光灯、换段LED闪灯、感光LED闪灯、分段LED闪灯、七彩灯等THX-00...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-07-30 16:26:00
  • 蓝牙遥控智能小车基于arduino平台
  • 本文章是有一定arduino基础的同学,DIY爱好者推荐阅读(或者想通过蓝牙遥控的同学参考)经过我们社团的努力我们在两个星期时间内我们自己在参考晚上的资料和论坛,社区的资料,我们自己编写程,在经历多次失败后,我们终于成功了。不多说了现在需要准备东西:一个arduino主板(必需品),蓝牙模块一个,电池,驱动模块,还有电动机配件就不一一介绍。arduino智能小车电路图。蓝牙模块得作原理。蓝牙模块收到指令后,通过串口传递给arduionu,由arduion对4个直流电机作用,相应的控制小车左右两个驱动能分别用4个直流电机驱动,我们电机什么是PWM调速,arduino版的8,9,10,11分别为...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 arduino 发帖人:天南北斗 发帖时间:2018-12-02 15:29:00
  • 四旋翼飞行器NRF无线/WIFI/蓝牙/体感遥控手柄
  • 这个是我自己制作四旋翼飞行器的时候自己画的一个多功能遥控手柄,因为我自己学习的时候是购买的正点原子的minifly进行学习,所以画这个手柄的时候直接参考的minifly的遥控器。根据我个人使用的一些体验不足之处进行了改进,比如原版的遥控器的OLED和NRF24L01+是贴片的,我把这些改成了直插的,因为设计成贴片的会大大增加焊接难度,而且像NRF这种进行通信传输的模块设计难度比较大,需要考虑的因素太多,焊接的时候,细微的差别都会导致工作异常。利用直插的接口,还可以插上带增益天线的NRF24L01+模块,增强遥控距离。同时更改了原版的SWD接口,改为2.54的排针,方便大家利用自己的仿真器进行...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 手柄 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-11-29 21:21:00
  • 独立信号解调IC,可实现多方向,红外或非传统波长光(如蓝光和紫外光)的通信
  • VSOP383系列产品采用小尺寸的2mmx2mmx0.76mmQFN封装,能够处理连续的数据传输,具有宽电源电压和低供电电流的特点。标准遥控接收器是将光敏二极管和信号解调IC装配在同一封装内,而VSOP383是把信号解调IC与光敏二极管分开,信号解调IC单独封装于QFN封装里,为各种应用提供了极大的灵活性。例如,可以采用多个光敏二极管对准不同方向来实现超宽空间接收信号的系统,光敏管还可以采用可满足特殊要求的封装,或是接收非传统波长,例如蓝光,用于水下作业或可见光通信。(注:VSOP383需要搭配光敏二极管使用)购买链接:http://item.szlcsc.com/224275.html
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 通信 接收 发帖人:spcai 发帖时间:2018-06-12 10:47:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: